This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:无法在适用于 UCD90320的 TI 数字融合工具中找到 GPIO poke 工具

Guru**** 2770495 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023939/ucd90320-couldn-t-find-gpio-poke-tool-in-ti-digital-fusion-tool-for-ucd90320

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件: UCD90120

您好!

正如标题所述、我在适用于 UCD90320的 TI 数字融合工具中找不到 GPIO poke 工具。 我以前一直在 UCD90120中使用它、但今天我不得不使用 UCD90320和 Fusion 工具进行一些调试、我在菜单下寻找 GPIO poke 工具、但找不到。 是否不适用于 UCD90320?

请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、UCD90320不支持 GPIO Peek/Poke 功能。

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但为什么呢?

    GPIO Poke/Peek 是调试中最有用的工具之一。 我们可以让开发人员重新介绍该工具吗? 请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查 UCD90320x 是否支持 GPIO Peek/Poke、并将与您再次联系

    安妮非政府组织

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我进行了检查、我们将在 Fusion GUI 中为 UCD90320添加 GPIO 引脚 Peek/Poke。 它将在下一个 GUI 测试版中发布、暂定在几周内。 测试版构建可用后、我将发送链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请订阅 Fusion GUI 版本的通知。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在哪里订阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slua815的第一部分

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然看不到它、请提供页码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    第5.1节

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个请求。

    如果我们使用  与工具中的过流和过压故障相同的方式来设置 OVER Power_WARN 和 OVER Power_Fault、那将会很好。

    这是我们团队一直期待的事情。 我们大多数应用上的电压轨可调节到宽范围、能够根据输出电压设置电流限制或简单地设置输出电压限制将非常有帮助。

    我们是否可以在下一个构建中添加该内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、UCD90320x 器件(和通常为 UCD90XX)不支持 Over_Power_FAULT_WARN_LIMIT、因此我们无法在 Fusion GUI 中添加 OPF/OPW 设置。

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此处是 支持 UCD90320x 器件的 GPIO Peek/Poke 寄存器的 Fusion-Digital-Power-Designer-7.6.8 [BET]链接。

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将关闭该选项。

    此致

    Yihe