This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56520:I2C:SCL 时钟频率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030411/tps56520-i2c-scl-clock-frequency

器件型号:TPS56520

您好!  

我对 TPS56520的 I2C SCL 速率有两个问题。  

TPS56520的 I2C SCL 默认模式是什么? 标准模式(100kHz)?  

2.是否有将模式从标准模式更改为快速模式(400kHz)的选项?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS56520支持标准和快速模式 I2C 通信。  SCL 频率由 I2C 控制器设置、该控制器发起与 TPS56520的通信、TPS56520可以支持高达400kHz 的任何 SCL 频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    TPS56520中是否有一节内容可指导用户如何设置为快速模式? 或者这是 I2C 规范中的标准协议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    用户无需采取任何措施即可让 TPS56520响应快速模式(400kHz)流量。  默认情况 下、I2C 接口将以提供的每个外部 SCL 频率运行、最高频率为400kHz。   

    如果驱动 SCL 和 SDA 引脚的 I2C 控制器以10kHz、50kHz、80kHz、100kHz、250kHz、 333.317kHz 或400kHz 时、TPS56520将以提供的频率运行其 I2C。  

    大于400kHz 的 SCL 频率可能会引入通信和位错误。

    这符合 I2C 规范、I2C 总线控制器、而 TPS56520作为 I2C 目标器件、驱动 SCL 引脚并设置频率。