This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:输入同步引脚电流泄漏

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029344/tps546c20a-input-sync-pin-current-leakage

器件型号:TPS546C20A

您好!

我正在尝试查看器件 SYNC 引脚的输入泄漏电流是多少? 是否可以假设器件的输入为高阻抗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    当配置为 SYNC IN 时、输入泄漏电流较低、SYNC 输入可被视为高阻抗。  我正在研究确切的值、但它将小于10μA μ V。

    如果配置为同步输出、则输出阻抗较低、以几毫安的驱动电流驱动引脚。

    默认情况下、TPS546C20A 的同步是针对独立和环路控制器配置的自动检测、而针对多器件、多相栈中的环路跟随器配置的同步输入、但这些设置可通过 PMBus 编程进行更改。

    在自动检测中、在加电 UVLO 时检测到 SYNC 引脚的状态。  如果 SYNC 引脚为高电平或正在主动开关、则 SYNC 引脚将配置为同步输入。  如果 SYNC 引脚为低电平且未进行切换、则 SYNC 引脚将设置为 SYNC OUT、从而在 SYNC 引脚上强制施加50%占空比方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很抱歉耽误你的时间、我仍在寻找确切的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我能够进行一些挖掘、发现在同步高阈值下测量的 IC 引脚泄漏电流小于1μA μ A、 但数据表中未指定该值、也未在生产中进行测试、因此我建议在设计时留有相当大的裕度、因此我建议使用 μ 10μA 来确保安全。