This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210的替代器件

Guru**** 2766175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LMG1210, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030265/lmg1210-alternative-device-to-lmg1210

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件:LMG1205LMG1020

大家好、

我们的客户使用 LMG1210实现了运行频率为27.12MHz 的无线电源充电。 由于电源短缺、他们正在寻找 LMG1210的替代器件。 我们是否有任何其他 GaN 半桥驱动器或分立式驱动器、它们可以在27.12MHz 下同步驱动半桥? 他们是否可以为此 应用使用 LMG1205或两个 LMG1020?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您的提问。 为了驱动半桥、他们可以使用 LMG1205作为替代方案。 它们可以实现的开关频率实际上取决于器件的功率耗散、可以根据它们的开关频率、使用的 FET 和环境温度来估算功率耗散。 有关计算功率耗散的详细信息、请参阅数据表第8.2.2.3节。 不过、它是不同的封装、因此请让客户了解这一点。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    非常感谢您的确认。  

    此致、

    Danilo