This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:DeepSleep 寄存器定义不一致

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030638/bq76942-deepsleep-register-definition-is-inconsistent

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我不熟悉使用 Battery Management Studio、因此可能已经讨论过这一点、但看起来 DeepSleep 的寄存器定义在 BQ76942技术手册和 BM Studio 寄存器页面之间不一致。

下面是第55页的技术手册:

下面是 BM Studio 所说的内容:

因此、一个表示当寄存器= 0时、芯片处于深度睡眠模式、而另一个表示1 =深度睡眠模式。  哪一个是正确的?  或者我是不是错误地阅读了整个内容?

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    这已在较新的 BQStudio 版本中更新。  我 建议使用最新版本、此图像来自 BQSTUDIO-TEST 1.3.104