请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1、 TIDA-01093
正在寻找一种使用3.7V LiFePO4电池监控24节电池的方法。 是否有人对实现这一目标的途径有任何建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
正在寻找一种使用3.7V LiFePO4电池监控24节电池的方法。 是否有人对实现这一目标的途径有任何建议?
您好 Richard、
您可以使用 TIDA-01093中使用的堆叠设计通过2个 BQ76952来监控电池。 底部部件的库仑计数器可用于观察电荷、BQ76952不进行监测、您的 MCU 需要确定 SOC。 如果需要、可以使用诸如 la BQ34z100-G1的堆栈级计进行监测、请参阅 TIDA-010030 作为参考。 对于堆叠式设计、如果使用 FET 控制信号、则需要将其组合在一起、低侧控制可能更简单、 如有需要、请参阅 www.ti.com/.../sluaa84以了解一些低侧驱动电路创意。