This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:可用性和第二来源

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410, LM2575HV, TPS54160, TPS54162-Q1, LM43601, TPS560430, LMR14010A, LV2862
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029753/lmr50410-availability-and-second-source

器件型号:LMR50410
主题中讨论的其他器件: LM2575HVTPS54160TPS54162-Q1LM43601TPS560430LMR14010ALV2862

您好!

我想在新设计中使用 LMR50410XDBV、即24V -> 5V 和24V -> 15V  直流/直流转换器、最大电流< 500mA。 我在几个月前开始使用 EVM 进行开发、IC 可从 TI 和经销商处获得、但现在并非如此、我想这是由于2020年至2021年全球半导体危机造成的。 在我的设计中、我计划使用非同步降压转换 器 LMR14010作为第二源、为外部二极管提供 PCB 空间、但其可用性问题相同。

该解决方案使用 LM2675M-ADJ 替代了以前的设计、从而降低成本并节省空间。

我的问题是:

  1. 是否有其他组件可作为 LMR50410/LMR14010的第二源进行实际评估?
  2. 您是否更了解这些 IC 的可用性? 一些经销商谈论的是1年以上的 LT、而其他经销商则谈论的是6个月左右的 LT。 我想知道 TI 是否可以估算出这种情况何时会恢复正常、是由于全球芯片短缺、还是该芯片系列是否存在和将会存在特定的生产/采购问题。

非常感谢、

Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessio、

    正如您指出的、半导体行业现在受到影响、因此某些芯片很难被接受。

    我没有关于 LMR50410/LMR14010未来可用性的任何信息、但 TI.com 上提供了以下器件、因此您可以尝试将这些器件用于第二个来源:

    LM2575HV (此器件具有较低的开关频率、因此总解决方案尺寸更大)

    TPS54160

    TPS54162-Q1

    LM43601

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    非常感谢您的回复。 我要求提供第二个来源、主要是为了找到具有相同封装和至少相似引脚的器件。 可以帮帮我吗?

    此致、

    Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessio、

    感谢您的澄清。  

    TPS560430 -与 LMR50410采用相同的封装和引脚排列、但仅提供600mA 输出电流。  

    LV2862 -与 LMR14010A 封装和引脚排列相同、但仅提供600mA 输出电流。

    LV2862目前的库存大约为145件、但遗憾的是没有 TPS560430的库存。  

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢哈里森!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您光临 Alessio。

    此致、

    Harrison Overrurf