This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:数据表不一致

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030488/tps7a49-inconsistency-in-the-datasheets

器件型号:TPS7A49
主题中讨论的其他器件: TPS7A30

大家好、我是一个设计电子电路的初学者、以下问题可能有一个我看不到的明显答案。

在为运算放大 器设计低噪声滤波器时、我认为您的 TPS7A49数据表中出现了不一致的情况、我不确定如何立即继续我的设计。   在第14页的可 μA 配置公式2下的数据表中、写入:V (FB 标称值)/R2 > 5 μ A

但是、当查看 第3页上的用户指南时、R2更改为(R1 + R2) TPS7A49。 此外、对于 TPS7A30数据表、公式为(R1+R2)。

这是哪一个?

TPS7A49数据表中的另一个让我困惑的地方是第17页的公式5、其中该公式用于计算电阻器。 kΩ kΩ R1、我们计算出它为1.265 μ A、但在下一句中、R1现在设置为68.1k Ω?

此致

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    因此、这2个方程不相同、但两者在数学上都是合理的。 数据表通过利用 LDO 将进行调节以在 正常运行期间将 FB 引脚连接到 Vref (标有 VFB (nom))这一事实来定义流经 R2的最小电流。 因此 R2上的电压差为[VFB (nom)-GND]、除以 R2即可得出通过 R2 的电流(使用欧姆定律)。

    用户指南使用 Vout 作为电压。 Vout 是(R1+R2)等效电阻两端的电压电势、因此、在本例中、您需要将 Vout 除以电阻之和。 在这两种情况下、数学是正确的、它只使用两种方法来计算反馈网络中流经接地的电流、所用电压和所用电阻的变化都反映了这一点。

    如果计算出 Vref 值、您将发现1.256k 是正确的值、以获得示例使用的1.2V 输出。 68.1k 输出电压为2.0V、这也是一个标准电源轨、在完成该部分时似乎发生了通信错误。

    此致、

    John