This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:HV 引脚绝对最大电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030190/ucc28730-q1-hv-pin-abs-max-voltage

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28730

大家好、

我希望在400VDC HV 电池备用电源上使用 UCC28730-Q1、以实现低压12V 电源轨。 400V 电池可能会面临高达800V 的瞬变、但 UCC28730-Q1的绝对最大值为700V。

UCC28730-Q1能否承受800V 瞬态电压? 我们是否有关于超过700V 的瞬态最大持续时间或如何保护 HV 引脚的任何指导?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不应超过器件上的绝对最大值。  因此 HV 引脚无法处理超过700V 的电压。

    您可以使用串联导通稳压器降低 HV 电压、以确保 HV 电压不超过700V。  您可以使用高电压齐纳二极管、偏置电阻器和 NPN 晶体管来实现这一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的反馈! 您是否碰巧有此类串联导通稳压器的参考电路图或应用手册?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的分步设计过程是数据表的一部分。  有关此器件的许多其他应用手册、请访问以下链接。  https://www.ti.com/product/UCC28730?keyMatch=UCC28730&tisearch=search-everything&usecase=GPN#tech-docs

    没有针对串联导通稳压器的应用手册、但它不应太难设置。  您使用 NPN 晶体管并将集电极连接到大容量输入、将发射极连接到 UCC28730的 HV 引脚。  您可以在集电极与基极之间连接一个电阻器、在基极与接地之间连接一个齐纳二极管。  电阻器的尺寸需要能够为齐纳二极管提供建议的电流。

    另一种选择是使用电阻器替换齐纳二极管。  设置分压器、将高电压引脚置于700V 以下。 600V 是一个不错的选择。  这仍然需要 NPN 晶体管、并且您需要根据其可以看到的电压以及为 HV 引脚供电的电流来调整其大小。

    此致、