This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:输出不稳定/闪烁

Guru**** 2814145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029916/lm3421-unstable-flickering-output

器件型号:LM3421

图1:LM3421升压应用

我正在重新设计 PCB 上的 LED 驱动器电路、该电路为 LED 模块提供0.9至1A 的恒定电流。 在我的 PCB 上、我有4个重复灯驱动器电路。 每个电路使用相同的元件、具有相同的间隙、但位于不同的位置、并且 PCB 上的方向不同。

我想说的是、这个设计之前已经创建和测试过、电路的性能非常好。 此新设计与旧设计之间的唯一区别是电阻器和电容器尺寸(0603旧设计至0805新设计)、不同的 N 沟道 MOSFET 以及很少的布局和间隙。

图2:LM3421 PCB 布局

当我向每个电路施加负载(LED 模块)时、新设计出现问题。 所有 LED 驱动器电路的性能都有所不同、即使它们实现了相同的使能输入(3.0V–3.3V)和 PWM 信号(100%占空比和4kHz 频率)。

左上角电路和左下角电路

我已经捕获了在电路的各个引脚上看到的一些波形。 下图显示了这些参数。

从图3到图5、左上角的 LED 驱动器电路和左下角的 LED 驱动器电路代表在 DDRV、栅极引脚和电压输出(Vout)上看到的输出波形。 两个电路具有相同的组件、间隙和方向。

左上角的 LED 驱动器接收来自微控制器的100% PWM 占空比、而输出电流(Iout)大约为 LED 模块的读数0.8-0.9A、这是预期值。 但是、左下方电路接收相同的100%占空比信号、输出电流约为0.6A。

图3:DDRV 输出(CH1左上角电路和 CH2左下角电路)。

图4:栅极输出(CH1左上角电路和 CH2左下角电路)。

图5:电压输出(CH1左上角电路和 CH2左下角电路)。

我还在其他电路上捕获了一些波形以进行比较。 图6显示了在 LED 模块上看到的输出电压、您也可以看到导通和关断时间稍有不同。 我不确定为什么会发生这种情况。

左下方电路和右上方电路


图6:电压输出(CH1左下方电路和 CH2右上方电路)。

左上角电路和右上角电路

右侧的 LED 驱动器电路记录与左下角 LED 驱动器电路相比的不同输出电压。 结果表明、与左下角电路相比、似乎有更多的功率损耗和更少的占空比(如图6所示)。 右上角电路输出的占空比约为30%、仅通过 LED 模块推动0.15A。

图7:电压输出(CH1左上角电路和 CH2右上角电路)。

图8:栅极输出(CH1左上角电路和 CH2右上角电路)。

图9:DDRV 输出(CH1左上角电路和 CH2右上角电路)。

从原理图到我们的原型、我将 Co 电容从3 x 4.7uF 更改为4 x 10uF、以提高 LED 驱动器的性能。 我还将 RT 从47k Ω 更改为39k Ω、以增加开关频率。 但是、这三个电路仍像以前一样运行。

您能否帮助我解决此问题、以及此设计中导致系统不稳定的实际原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Araya、

    该设计以前就工作过、这只是一个继电器输出、电容器从0603变为0805、这不是问题。  最可能的方案是您刚才提到的布局。  您是否曾尝试一次操作一个通道以查看其运行是否正常?  如果它一次正常运行一个通道、则它是通道之间的串扰、您可以查看布局以查看是否存在这种情况的路径。  电路板上的环境和接地层也可能是一个问题。  除此之外、您还必须解决问题才能确定布局布线的错误。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我已经尝试了您的建议、并一次运行一个通道。 但是、输出仍然与以前相同。 我还检查了布局、看不到任何明显的非最佳路线。     

    这是4层 PCB、其中第一层 带有信号跟踪、多边形 GND 平面、第二层带有24V 电源平面、第三层带有 GND 平面、第四层仅带有信号跟踪。 我还检查了焊接情况、并尝试在另一个 PCB 上实现电路。 但是、第二个原型板仍有相同的问题。

    谢谢 Araya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Araya、

    我们在此只需指向数据表中的布局指南即可。  您需要调试并找出您自己布局中的差异所在。

    谢谢 Tuan