This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:Webench 提供的低占空比

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030141/tps61046-low-duty-cycle-from-webench

器件型号:TPS61046

您好!

我的情况:输入=[+4、8V/+5、2V]输出=[+6V]消耗= 0、05A

当我尝试在这些条件下使用 webench 时、我会收到一条消息:"设计更新失败。 占空比低于此器件的最小值"

几个月前、我能够使用 webench 和我的启动条件。 我不明白为什么我要将输入电压更改为 [3、1V/+3、5V]、这是可以的。

我在另一个线程上看到、将 ILIM_SW 保持在600mA 非常重要、但即使在+3、3V 时、我也远低于600mA。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高提亚、

    TPS61046的最短导通时间通常为150ns。 当输入= 5.2V、输出= 6V、频率为1MHz 时、占空比为1Vin/Vout= 0.133、导通时间为0.133*1/1M=133ns。 因此它将低于最短导通时间。  

    如果 Vin=3.3V、Iout=50mA、我认为它将处于600mA 电流限制范围内。 但请注意、该限值是电感器电流峰值、因此请根据电流纹波选择合适的电感器。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    此致、