This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS759:结温计算

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS759

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030351/tps759-junction-temperature-calculation

器件型号:TPS759

HII、

美好的一天!

我们正在寻找一款 LDO 器件、该器件的最大输入电压为+5.5V、输出电压为@ 6A、最高工作温度至少为85摄氏度。 您的客户响应团队推荐了上述 TPS759器件。 请参阅 CS0650314

该器件的最高工作温度为+125摄氏度、如果结温是根据您的数据表计算的、则获得的值会超过数据表中提到的最大值。

请帮我处理符合我们要求的 LDO 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    TPS759的建议最高温度为125C、但绝对最大温度为150C。  如果热阻如数据表(38.7 C/W)中公布的那样、器件将不会进入热关断状态。  25C +(0.5V * 6A)* 38.7C/W = 141.1 C

    数据表中引用的热阻基于 JEDEC 标准、特别是2S2P 指标。  我们发现、我们的 EVM 的性能与 JEDEC 标准中的热饱和指标相当、该指标产生的热阻抗约为数据表中所列2S2P 值的54%。 热饱和电路板布局根据 JEDEC 标准进行了改进、增加了更多的接地铜以散热。  在这里、热饱和电路板的温度上升为:25C + 54%*(0.5V * 6A)* 38.7C/W = 88C。

    以下应用手册可能对您有所帮助:

    https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slva422/slva422.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬