This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409HV 在特殊应用中的输入电流

Guru**** 2545280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030304/lm3409hv-the-input-current-of-lm3409hv-in-special-application

器件型号:LM3409HV

大家好、

   我的客户正在设计一款新产品

   该器件使用 TI LM3409HV 作为 LED 驱动器、在火灾情况下实施闪光活动。 LED 驱动器部件之前已经过修复、在内部有一个新特性、用于在 LM3409HV 上进行详细操作、其中:

控制信号的输入被设定为:

  • UVLO=0V
  • IADJ=1V
  • EN=3V

且 Vin=60V。

在这个想法中、

LED_CURR_ADJ、LED_EN 引脚持续设置为打开、 仅在发生 LED 闪存时启用 LED_UVLO。

问题是当 LED 不闪烁时,该设置中的输入(通过 R65)将消耗多少电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuang、您好!

    2mA 典型值(来自数据表第6页)。  由于输入电压为60V、因此电压可能稍高一些、但它是一个运行内部电路的内部线性器件。  如果 EN 为低电平、则电流将降至110uA、但随着 VCC 充电、导通延迟将会出现。

    此致、