This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62912:实现超低噪声

Guru**** 2514645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62912, TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029681/tps62912-achiving-ultra-low-noise

器件型号:TPS62912
主题中讨论的其他器件: TPS62913

您好!

使用 WebBench I 端设计低噪声电源、如下所示

下面是布局的屏幕截图-按照指南布线、完全在顶层

µVRMS、当我测量噪声时、我最终看到大约500mV 的振铃噪声、请按照 TPS62912产品说明中所述帮助降低噪声、该噪声为-20 μ s

如何实现如此低的噪声、到目前为止、这对于我的设计来说非常关键。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、

    感谢您的提问。 您是否在标准 EVM 上测量了纹波并使用您的组件在 EVM 上构建了设计?  

    您能否详细说明如何测量输出纹波?  测量的位置以及测量方式?  如果您使用的是具有长接地回路的标准探针、还是在输出电容器上使用 Tip & Barrel 技术?

    您能否随测量技术一起发送输出电压纹波图片?

    查看布局、您似乎已将器件和输出电感器旋转180度、并且根本没有遵循数据表中的布局建议。 VO 布线长度需要保持非常短、如示例布局所示、并且您的布局将其缠绕在电感器周围。  

    如果您能够测量 EVM 上的较低纹波、请告诉我、并发送您的结果。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是使用 Tip & Barrel 技术测量的最后一个 Capcitor 和 PGND 上的噪声

    下面是传感器偏置、AGND 和传感器引脚(未安装光电二极管传感器)引脚2之间的滤波器后的噪声

    传感器偏置滤波器如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供输出波形。  这似乎是 SW 节点振铃、而不是 ESL、ESR 或布线电感导致的输出纹波。  您是否能够使用 TPS62913 EVM 并使用您的测量技术进行干净的测量?   

    您是否同时在 SW 节点上有探针?   有时两个不同的探头之间会发生耦合、这会导致这种行为。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供我参考、我没有 EVM、我只是参考我的手册

    下面是与最后一个电容器上的 Vout 一致的开关节点输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、

    正如 Steve 所说、布局没有遵循数据表中的布局建议、因此非常糟糕。 GND 是一个长环路。 输入电容 C6与 C5/C4/C3之间缺少连接。 请参阅随附的布局审阅注释、并尝试对电路板进行返工以查看其是否可以改进。 您需要根据我们的建议更新您的布局。  

    谢谢、

    Nancy

    e2e.ti.com/.../TPS62912-layout-review.pptx