This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:软启动时间参考

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030388/tps53355-soft-start-time-consult

器件型号:TPS53355

大家好、

客户想知道我们的 TPS53355是否支持灵活的软启动调节、但 D/S 中列出的仅有四组(0.7/1.4/2.8/5.6ms)除外?

最棒的

斯坦利   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    而不是没有明显的外部电路。  

    TPS53355使用一个内部 DAC 来斜升基准电压并在列出的离散时间选项之间进行选择。 0.7ms、2x 0.7ms (1.4ms)、4x 0.7ms (2.8ms)和8x 0.7ms (5.6ms)。  通过将控制 DAC 的时钟频率除以、可以实现每一个更长的时间。