This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:无法使用定制设计的器件在 Webench 上仿真 LMR36015A-Q1器件

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028445/lmr36015-q1-unable-to-simulate-lmr36015a-q1-part-on-webench-using-custom-designed-part

器件型号:LMR36015-Q1

大家好、

在使用定制器件数据进行 LMR36015A-Q1 IC 仿真时、TI Webench 存在问题。

输入自定义器件参数后、Webench 停止响应、并且参数也不会在屏幕上更新。

毕竟、Webench 会崩溃并要求从新设计开始。 出错后、我们也无法打开先前保存的同一 IC 设计。

 请尽早提供同样的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将其分配给我们的 Webench 团队、以帮助您完成这项工作。  

    请分享您正在使用的输入和输出参数以及定制器件参数、这些参数将有助于重现和解决问题。  

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!
    请查看随附的我将在 Webench 上仿真的电路图片。 以下是电路中的变化:

    此处、L1值为10uH/88m Ω。 在自定义以下组件的值时、Webench 通常会卡住:
    - L1
    -Rfbb
    - Cout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    请您使用 Share Design 选项与我们共享设计链接 、以便我们可以查看。

    谢谢、此致、

    阿图尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    正如 Atul 所指出的、我们需要以下信息才能从调试过程开始。 我最初的猜测是,该设计与新添加的定制组件不兼容(可能会进行某种检查,例如温度、相位裕度、电流限制)。 但这需要进行研究和验证。 如果您可以共享以下信息、我们应该能够从调试过程开始

    VinMin=?、VinMax=?、Vout=?、Iout=?、Ta (环境温度)=?、 fsw =?

    2. Atul 要求的设计链接(共享公共链接:在答复中复制粘贴此处)

    3.新的自定义组件值(适用于您尝试更改的所有自定义组件)

    -L1 =?
    - L1_DCR =?
    -Rfbb =?
    - Cout =?
    - COUT_ESR =?

    此致

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atul 和 Bhushan:

    请按如下方式查找设计链接:
    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=2AB3A60E2466147D

    根据我们的设计、我已经修改了除 L1以外的所有组件参数。 L1参数如下所示:

    - L1=10uH

    -L1_DCR = 88m Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我们正在研究这个问题、并将很快再次讨论这个问题。

    同时、您可以在 Tina 中导出设计并使用更新的电感器值运行仿真。

    我已附加了相同的设计。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4743881_5F00_13716.tsc

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    请查看以下解释、了解设计无法创建的原因以及解决方案。

    1. Webench 没有针对 DCM (下面的计算)运行模式的两个不同输出电容器(COUT 和 COUT)的环路模型。 从而导致故障。
    2.请在下面找到几个解决方案
         a.将 COUT 和 COUT 电容器更新为相同的值(相同的值和 ESR)。 您应该能够为 L = 10uH 创建设计。               88m Ω。 我通过 使 Cout 和 COUTx 相同(两个电容器的设计为19uF*2)来共享您 BOM 的设计。

           https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=21C172A37F6182E2


         b.或者、我们可以确保设计处于 CCM 运行模式(通过将电感器增加到11uH)
         c.或如上所述、您始终可以将原理图导出到 TINA、更改所需的 BOM 并运行仿真。

     理想条件下的占空比计算。

    Fsw = 400kHz
    L = 10uH
    占空比= Vout / VIN = 0.138

    TON =占空比* TSW = 3.47e-7

    Vton =(VIN - Vout)= 31

    IPP = vton * ton / L = 1.08。 <ipp/2.