请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36503-Q1 大家好、团队、
LMR36503-Q1可调输出选项的 Iq 仅为0.8uA (最小值)、17uA (典型值)、22uA (最大值)(VIN=VEN=13.5V)。
- 当 Vout 设置为3.4V 时、估算的 IQ 是多少?
根据 Vout=3.3V (固定)(0.672uA (典型值))进行估算、它应该不会太远。 - 是否有工具/材料可用于估算不同输出的 Iq?
此致、
Masaru Oinaga