This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:IQ @可调输出电压设置

Guru**** 2535580 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030313/lmr36503-q1-iq-adjustable-vout-setting

器件型号:LMR36503-Q1

大家好、团队、

LMR36503-Q1可调输出选项的 Iq 仅为0.8uA (最小值)、17uA (典型值)、22uA (最大值)(VIN=VEN=13.5V)。

  1. 当 Vout 设置为3.4V 时、估算的 IQ 是多少?
    根据 Vout=3.3V (固定)(0.672uA (典型值))进行估算、它应该不会太远。
  2. 是否有工具/材料可用于估算不同输出的 Iq?  

此致、
Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    在相同条件下、当 Vout=3.4V 时、IQ 应该非常相似、而 Vout=3.3V 时、IQ 应该是如此。

    对于实际应用电路、最好测试 Iq、因为转换器不是 非开关状态。

    B R

    Andy