This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:解决多路复用器选择引脚时的电源问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5576, TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027946/lm5576-power-issue-when-addressing-multiplexer-select-pins

器件型号:LM5576
主题中讨论的其他器件: TM4C123GH6PGE

大家好

我正在为项目使用 PDU 卡。

该电路的工作原理与此类似:外部电源为40V 至60V、直流/直流转换器和 LM5576供电。 LM5576将此电压降至5V 并为电路组件供电。 同时、TM4C123GH6PGE 为多路复用器选择通道、并在此时读取多路复用器引脚上的值。

以下是我们如何在电路上使用 LM5576的原理图:

这是一些多路复用器和电流感测的原理图:

在该卡上、整个组件使用2 x LM5576进行馈送。

如果我使用 TM4C123GH6PGE 选择了多路复用器上的特定通道、则没有问题。 但是、当我开始切换多路复用器上的地址引脚时、电路的行为会很奇怪。 电源关闭和打开的速度非常快、整个电路消耗的电流变为零。 如果我禁用 LM5576并使用外部电源为电路供电、则工作没有问题。 这可能是问题的关键部分。

此问题的原因可能是什么? 以及如何避免这种情况?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayhan、

    您可以上传电路和布局的图片吗? 而不是链路

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    当然

    以下是我们如何在电路上使用 LM5576的原理图:

    这是一些多路复用器和电流感测的原理图:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayhan、

    您是否使用 LM5576快速入门(TI.com 上的计算工具)设计应用电路?

    还请上传 LM5576的 PCB 布局部分。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    不、我没有使用快速入门、您可以共享链接、我在 TI.com 中找不到计算工具

    我将在早上去办公室时上传 PCB 布局。  

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ayhan

    https://www.ti.com/tool/LM2557X-557XQUICK-CALC

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    这是 项目主板部分的 Altium 文件。  LM5576部分位于该板上。

    Wetransfer 下载链接:

    https://wetransfer.com/downloads/f548b9b88cf186e3545a919ebd1bb0c320210819081623/4c1bac4f1a00bead927b9684cd53ebaf20210819081637/8cd91f

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayhan、

    我似乎无法下载、您能否上传 LM5576部分 PCB 布局的屏幕截图?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:


    我下载了计算工具并尝试了一些不同的解决方案、但结果每次都相同。
    我将使用示波器观察 LM5576的输出。 当电压下降时、会听到电路发出咔嗒声。 此时、我拍摄了信号的照片。


    压降发生在两种不同的情况下;


    首次馈入电路后的几毫秒内会出现第一次压降。 据我观察、这不会导致电路运行出现问题。 但是、电压上升和下降的电平仍然是危险的。


    当我使用 MCU 更改多路复用器地址引脚时、第二个压降会在完全随机的时间内发生。 这会将从电源汲取的电流降至零 电平、从而导致电路中的许多元件关闭和打开。  

    顺便说一下、这些是主板的2层 PCB 布局 LM5576部分:

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayhan、

    PCB 布局不良、请尝试以下修改:

    另请先删除 R42 C83。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我应用了您提到的修改。

    我测量 LM5576的输出、在它工作了大约15分钟后没有任何问题、信号再次出现纹波、这导致处理器关闭和打开。 与以前相比、纹波似乎有所降低、但它的大小仍会导致系统重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ayhan

    您能否在输出变得不稳定前大约15分钟检查 IC 外壳顶部温度?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很抱歉、我的 MCU 主板有问题、我正在等待新问题的出现、这就是我现在无法测量 IC 外壳的温度的原因。 当我使用新电路板尝试时、我会通知您温度。  

    谢谢