This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:P2P 替代产品

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2672, LM2675
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030363/lm2675-p2p-alternative

器件型号:LM2675
主题中讨论的其他器件:LM2672

你(们)好

您能否帮助检查 我们的 LM2675MX-3.3/NOPB 引脚兼容器件?  

输入电压:典型值36V 最大42V

输出电压:3.3V

输出电流:最大500mA

如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    您可以看一看 LM2672。 封装和引脚分配是相同的。 LM2672还有两个引脚功能:SS 和 SYNC (对于 LM2675为 NC)。 如果您不需要、可以将其保持浮动。

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiaoying

    感谢您的信息。

    您能不能帮助说明 LM2672MX-3.3/NOPB 和 LM2672M-3.3/NOPB 之间的差异?

    这两个器件是否可以替代 LM2675MX-3.3/NOPB?  

    我的客户遇到 了 LM2675MX-3.3/NOPB 的交付问题、并想知道 TI 是否有 P2P 设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    它实际上是相同的器件、不同之处在于封装数量、即95与2500。

    这两款器件可以替代 LM2675MX-3.3、而只需查看 PIN2和引脚3即可(您可以将它们悬空)。

    此致、

    小燕