This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:升压稳压器退出 CCM

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030161/lm5122-boost-regulator-falling-out-of-ccm

器件型号:LM5122

我们正在进行升压设计  、该设计接受12.5V - 21V 输入并在500W 下提供90V。 在启动过程中、我们发现电路性能不佳、只提供大约150W 而不是预期的500W。 近似原因似乎是电路退出 CCM 模式(比较两个示波器捕获、CCM_Correct.png 和 CCM_Fault.png)。 但 我们不能弄清楚具体发生这种情况的原因或如何防止这种情况发生。

   

我已附上原理图的相关部分(第1级 boost.png)、其中显示了初始构建的电路。

在测试过程中 、我们对该基极电路进行了以下更改:
将 R16 (斜率电阻器)更改为28K Ω
将 R17 (SYNCIN/RT 电阻器)更改为36K Ω
C19 (SS 电容器)更改为10nF
C13 (BST 电容器)更改为2.2uF

但是、这些技术仅作了一些微小的改进、将输出提升至大约300W。 在 WebBench 中对设计进行实验时、建议的设计需要使用更高值的电感器和更低感应电阻器、因此 我们订购了6.8uH 电感器和1m Ω 电阻器来试用。 但是、当我们等待这些器件到达时、您是否建议调整任何其他参数以提高设计性能? 具体而言、CCM_Fault.png 图像中出现的脉冲跳跃的可能原因是什么? 如果您能提供任何见解、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    CS res 1.5 mohm 太低。 它可能会触发过流限制。 您可以将1.5m Ω 电阻与 R5并联。