This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51215A:Elkhart 湖电源上的高输出电流条件和跳闸范围

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51215A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029661/tps51215a-high-iout-condition-and-rtrip-range-on-elkhart-lake-power-supply

器件型号:TPS51215A

一位客户 在 Elkhart Lake 的 VCCIN 电源上需要42A 电流、TPS51215A 数据表中描述的最大电流为30A

但下面描述了 E2E 主题、可以使用42A。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969053/tps51215a-can-support-multiphase

对于42A 电流条件、请告知我以下三点:

・首先、TPS51215A 是否推荐并保证42A 的电流条件?

如果没有、请告诉我匹配的器件型号。 (输出电压需要设置0V、1.10V、1.65V、1.8V)

・匹配42A 电流是否有任何条件?

是否可以匹配 FET 规格?

・建议的 R_TRIP 电阻值范围是多少?

当 I_OCL 设置为高电流时、R_TRIP 值会变大。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、今天稍后将提供反馈  

    元昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在上一个主题中提到的、由于51215a 是一个控制器、42A 应用面临的挑战是 FET 和 L/C 选择、而不是51215a 本身。

    我们仅将此部件添加到您列出的四个 VID 中。 对于 OCL 设置、EC 表中显示了 Vtrip 范围、您可以基于应用请求和 Vtrip 范围来设置 OCL。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、

    我明白了。

    当 VTRIP 范围保持数据表 EC 表时、RTRIP 范围没有其他限制、对吧?  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、Satoshi 和 Rtrip 实际上与 Vtrip 相关。

    裕昌