This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:STORE_DEFAULT_ALL 所需的时间

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030234/tps53647-time-required-to-store_default_all

器件型号:TPS53647

发出 STORE_DEFAULT_ALL 命令后、TPS53647写入 NVM 所需的时间。  如果 在此期间断电、我担心 NVM 损坏。

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!
    在 NVM 存储操作期间、会屏蔽所有故障、以确保 操作不会中断、因为中断可能会导致 NVM 损坏。 因此 、在电源转换期间发布 NVM 存储操作存在很大的风险。  我们建议在 发布 NVM 存储操作后禁用稳压并至少等待100ms、然后再继续。 为了保证适当的存储 器存储和保持、必须 确保在 NVM 存储运行的整个期间保持3.3V 电源电压。