This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:上拉电阻设置

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027731/tps3808-pullup-resistor-setting

器件型号:TPS3808

大家好、

我们使用 TPS3808G33DBV 对 TMS570 MCU 进行电压监控。

我对 R5拉电阻器值选择感到困惑。 我指的是 TPS3808G33数据表、R5应保持在10K 欧姆以上。

并低于 TMS570 MCU 数据表中对 nPORRST 的要求。  

因为 R5必须高于10k,所以高电平输出 Vreset_n=3.3V-100uA*10k =2.3V。 电平过低。

我想将 R5更改为4.7K,因此 Vreset_n=3.3V-100uA*4.7K=2.83V ,它的容差会变得更好。

但在 TPS3808的基准中、我对不小于10k 的情况感到困惑。

您能否为 R5值设置提供一些指导? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    TPS3808G33具有一个开漏输入、用于下拉/RESET 信号。  

    我不确定 TMS570 MCU nPORRST 引脚。  引脚是否具有内部上拉电阻器?  如果 MCU 在 I/O 电源或内核电压上感测到低电压、则 TMS570似乎已经有一个下拉电路。

    无论如何、根据您提供的信息、正确的 VOL 不应低于0.3V (逻辑值)。  因此、计算方法应为:

    (3.3V - 0.3V)/100uA = 30k Ω。  任何高于30千欧姆的值都适用于此应用。

    高电平将为3.3V、因为在非故障条件下、nPORRST 不会灌入100uA 电流;仅当存在故障条件时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实际电路中、R5=10K。

    当 TPS3808G33输出高电平时、测得的电压为2.42V、大约为3.3V-10k * 100uA=2.3V。

    当 TPS3808G33输出低电平(RESET)时、测量的电压为0.026、这超出了您的计算范围。

    我想知道、能否将 R5的值(从10k 更改为4.7K)、然后我可以提高 TPS3808G33的输出高电平。  

    我担心 TPS3808G33的数据表。 不低于10k。

    6.5V 必须高于10k?

    3.3V 必须高于3.3/6.5*10k=5.07k?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的计算仅针对 TPS3808G33、0.026V 不违反 VOL 规格。  测得的高电平不是从 TPS3808G33、而是从 R5至 nPORRST 的压降。

    我对 TMS570的高级版本感到困惑。  nPORRST 上是否始终存在100uA 电流吸收器?

    我的意见是使用4.7K 欧姆而不是10K 欧姆应该是可以的。  流经/RESET 引脚的建议电流如下所示:

    因此、如果我们采用 VRESET = 6.5V 的最坏情况、则进入/RESET 引脚的电流为6.5V/4.7K 欧姆= 1.38mA、低于5mA 最大规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!我将验证更多时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!  请继续发布!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有更新、您可以通过单击"已解决"来关闭该主题吗?  谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想找到"已解决"、但我无法找到。 请自己点击“已解决”,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "已解决"按钮应位于每个主题的"回复"按钮旁边、否?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tess Chen 是 TI 销售人员。 我是用户。 我认为我可能没有"解决"的权利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能让苔丝陈闭上螺纹吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经给她发了邮件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  祝你好运!