This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:5V 输出的最小输入电压

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028224/tps565201-min-vin-for-5v-output

器件型号:TPS565201

大家好、

 

根据数据表、最短关断时间指定为最大值280ns、Fsw 典型值为500kHz。

对于5V 输出要求、在上述条件下、Vin 需要大于6V 的电压

是这样吗?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、  

    正确。  考虑到电感器 DCR 压降和 FET 尺寸 RDSon 压降、输入电压应略高于6V。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki
    很抱歉、我将首先关闭此威胁。 如果将来有任何问题、请重新打开。
    BRS、
    卢西亚