This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:有关 TPS3813数据表的问题

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027633/tps3813-question-on-datasheet-for-tps3813

器件型号:TPS3813

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TPS3813。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

乍一看、该模块适合用作窗口 WDT、因为监控的是时间窗口。  
过早触发和过晚触发 WDT (在 WDI 输入端)都会在复位输出端以"L"级别触发 WDT。
数据表中不清楚的是、输出随后是永久保持在"L"、还是仅在特定时间内、然后再次自动输出"H"、尽管超出或未达到时间窗口。  
在区分不同的情况下、可能会触发 WDI /不会触发 WDI。  
永久性"L"对我们来说很重要、因为它旨在永久阻止气阀、例如。  

因此、TI 面临的问题是模块的行为是什么。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    TPS3813不会永久保持其输出低电平。  输出将在特定的时间内处于低电平、然后再次自动输出"高电平"。  下面是我在数据表中找到的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    是否有任何更新?  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    只需跟你跟进。  如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  谢谢!