This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:TRIM/NR 引脚的电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030028/ref5050-voltage-of-trim-nr-pin

器件型号:REF5050

您好!

我正在设计使用 REF5050为 DAC 基准电压供电的电路。

REF5050具有 TRIM/NR 引脚。

我将 根据数据表向 TRIM/NR 引脚添加1uF 电容器。

我想知道 在 Vin =+15V 时 TRIM/NR 引脚的电压。

(我将选择1uF 电容器的额定电压)

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    TRIM/NR 上的电压将为1.2V。  请参阅下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben C、

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    很高兴能提供帮助。  祝你好运!