This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:电池反向连接

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029143/bq25306-reverse-battery-connection

器件型号:BQ25306

大家好、我正在设计一款使用2S 18650电池的便携式电池供电设备、并已选择 BQ25306作为充电器。 我浏览过论坛并阅读了一些有趣的问题、我的设计中包含了这些问题、但当电池安装不正确时、我遇到了一个主要问题。

如果电池安装反向、充电器将执行什么操作?

我已阅读您的文章 SLVA139、其中介绍了如何添加反向电池保护功能。 即使电池安装正确但放电至0伏、这对于充电器是否正常工作?

我还假设、为了使其正常工作、FET 源必须位于充电器侧而不是电池侧、因为当电池反向时、会有一条电流路径通过 FET 二极管。

我还包括一个低电池关断电路、但这只会断开 负载、而不会断开电池充电器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     充电器无法提供反极性保护、但添加保护器或遵循上述应用手册有助于防止反极性。 放电至0V 的锂离子电池实际上并不是一个用例、因为让它们放电这么低是非常危险的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    是的、我确实意识到0伏电池不好、但由于电池是用户可更换的、因此其中一个电池可能会反向、从而导致电池充电器上的电压为零。

    我更感兴趣的是了解电池充电器在各种电池配置下的行为、并确保不会损坏充电器。

    当充电器看到-7.4V 时会发生什么情况?

    当充电器看到0伏时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如果在端子上施加具有负电压的反极性电池、则通过 LSFET 的体二极管存在一条低阻抗传导路径、而关闭 LSFET 无法缓解该路径。 您还会违反绝对最大规格。