This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:ISETA 电流裕量调节

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029414/lm5170-iseta-current-margining

器件型号:LM5170

我将 LM5170设置为采用应用手册中所述的外部电压控制环路。 当输出电压过低时、回路会增大 ISETA、而当输出电压过高时、回路会减小。 用于电压控制环路的基准电压来自缓冲 DAC。 我需要提供电压和电流控制功能、以便连接到一个负载的两个转换 器(每个转换器由其自己的 LM5170控制)可以匹配彼此的输出电压、同时不均匀地共享负载电流。 实现这一目标有哪些选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    感谢您的参与。  如果将两个 LM5170的 ISETA 引脚连接在一起、它们将平均共享负载电流。  您只需要使用电压环路来调节电压、电压环路会产生供 LM5170 IC 使用的 ISETA。

    希望这能澄清。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回答。 你实际上得到 了与我要求的相反的结果。 我希望 不均匀地共享负载电流。 您对此有什么建议吗?

    我想我会在一个 LM5170上增加或减少 ISETA 的一定余量、而在另一个 LM5170上执行相等但相反的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    很抱歉、如果我误解了您的问题。  如您所见、LM5170的电感器电流根据 ISETA 电压进行调节。 您可以通过抵消每个 LM5170的 ISETA 来改变两个 LM5170的电流共享。  我的建议是、让电压环路控制一个 LM5170的 ISETA、并且您可以抵消第二个 LM5170的 ISETA。 这将保持输出电压调节。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    这符合我的想法。 感谢您的确认!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Jamie!  祝您在项目中好运。  如果我们可以提供进一步帮助、请随时与我们联系。

    此致、

    Youhao