This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ51013B:需要库存中且易于获取的 RX 线圈

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030261/faq-bq51013b-need-rx-coil-that-is-in-stock-and-easy-to-get

器件型号:BQ51013B

如果您在寻找更容易获得的替代接收器线圈,则 EVM 用户指南中的某些线圈和数据表中推荐的线圈很难找到。  线圈应与 bq51013B、 bq51050B、 bq51003等类似器件配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在某些设计中使用的一个较新线圈是 Wurth Electronics 760308103215。  该线圈目前有多个分销商库存。  它是一个较大的线圈、L 稍高、这将是一个良好的组合、并将提供良好的性能。

     

    制造商–Wurth Electronics

    器件型号–760308103215

    尺寸–48mm x 32mm

    LS –14.3uH  

    输出电流范围–50mA–1000mA

    应用–通用5V 电源