This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852-Q1:最小脉宽

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3852-Q1, TPS3852, TPS3703, TPS3702, LM4041-N, LM2903-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027049/tps3852-q1-minimum-pulse-width

器件型号:TPS3852-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3852TPS3703TPS3702LM4041-NLM2903-N

我对 WDI 最小脉冲持续时间规格有疑问。

它是指下图中的"t"还是"d":

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50nsec 表示您标记为"d"的内容、即该 WDI 脉冲的宽度。 提出此问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我们有一个占空比较小的时钟、因此需要确认它是否可以与器件配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该脉冲宽度是否有最小值? 数据表仅具有典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将检查此项上是否有任何数据、并在此处报告(如果找到)。 时钟最小占空比中的最小脉冲是多少? 时钟频率是多少? 您要检查的允许抖动是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小脉冲宽度为50ns 至100ns。 时钟频率为1Hz。 +/- 0.4ms 将起作用。  TPS3852-Q1无法做到这一点。 是否有其他更紧密的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、最小脉冲宽度可达100ns、WDT 超时应为1秒。 +/-0.4ms 是否意味着您正在寻找它作为"窗口"? 也就是说、如果下一个脉冲在996ms 之前或在1.004s 之后到达、这是一个故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脉冲宽度最大值可以是100ns、但我能够在电路中反相以提供接近1s 的高到低脉冲宽度。我假设这个最小 WDI 脉冲持续时间用于毛刺滤波? 不过、我仍想知道最大值是多少。 是的、窗口应为1s +/- 0.4ms。 很明显、它可能会更宽松、但比 TPS3852更严格的做法会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小最大窗口是针对通常被视为处理器代码可变性的情况而设置的- 25%、50%、75%变异。 时钟上的情况有所不同。 由于电流源变化(ICWD)、充电电压检测精度(VCWD)和外部电容(CWD)精度、每个窗口的紧密度约为10-15%。 我不知道 TI 或其他供应商在时序精度方面有任何更好的其他 WDT 产品选择。  您可以将时间转换为电压域、并使用我们的监控器、这些监控器的检测精度优于阈值电压的1%。 这样的东西能起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您建议一些部件进行时钟到电压转换、那将会非常好。 感谢您的建议。

    请回答:" 我假设这个最小 WDI 脉冲持续时间用于毛刺脉冲滤波? 不过、我仍然想知道最大值是多少。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我写这篇文章时、我想与电容器集成、但我意识到这也有同样的不精确问题。 我一直在寻找测量如此小的0.4%抖动的替代方案。 我发现的大多数 是时钟和计时器件或仪器、而不是器件。

    很抱歉、未回答您的另一个问题-最小脉冲宽度的原因不是有意产生毛刺脉冲;这仅是为了进行电压监控、以避免电压线路上的噪声和毛刺被视为超出稳压范围的电压。 最小脉冲宽度是由于内部检测电路的功能所致。 如果脉冲宽度可以宽至100ns、我认为这并不是真正的问题。

    正如我提到过的、TSP3852上的窗口选项在下窗口和上窗口之间具有4x、2x 或1.25x (25%、50%、75%)的比率。 例如、在数据表中的代码段中、您将注意到典型窗口下限为800ms、上限窗口为1600ms (1.6sec)、最接近时钟的1sec 典型频率。 但是、上下窗口的精度会产生检测到的时钟周期、因为最小周期可能小至680ms、最长周期可能大至1.84sec、这比您希望的容差大得多。 市场上大多数相似的看门狗定时器器件的精度相似。

    因此、此类器件可能无法解决您的问题。 让我再做一些研究、然后返回给您。 我将需要更多时间进行此操作。 您的设计时间表是什么?到目前为止、您遇到了哪些替代方案? 感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一些时间来研究替代解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,请给我几天时间,我会回来的,请  不要在那之前发表答复。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对此进行了进一步的研究。 我找不到任何产品可以自行提供解决方案。  我可以解释我的想法并建议一种可能可行的离散方法。 挑战在于、0.4%的窗口(大约1秒的4毫秒)是非常精确的窗口。 正如我提到过的、我们的大多数看门狗监控器产品的计时精度约为30-50%。 这将在将来提高到大约10%、但这仍远远不符合您的需求。

    下面的第一个图表显示了总体概念。 让我们使用电流源保持积分器、并在每个脉冲上重新启动 COG (零温度变化、精确)电容器。 电压呈线性上升、我们可以感应窗口、在哪里查找有效脉冲。 如果电压低(UV 的欠压)且脉冲到达或电压高于(OV)[由于积分器尚未复位、脉冲尚未到达]、我们可以将其声明为错误:

    第二个图是窗口时间的缩放视图。 检测的精度取决于电流源、电容器和 UV/OV 检测器的精度。 我的第一个想法是离散积分器(正如我将在下面描述的那样)、但使用我们的一个监控器作为 UV/OV。 但是、我们能够检测电压阈值的出色电压监控器产品的精度约为0.7-0.9%(例如 TPS3702或 TPS3703)。

    对于电流源、TI 产品系列中的电流基准为1-3%、但您可以查看此应用手册(LM4041-N A 级具有0.1%的初始精度):

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa46/snoaa46.pdf

    电压基准: https://www.ti.com/product/LM4041-N

    该电压基准 LM4041-N 与 LM2903-N 等双路比较器搭配使用、可产生所需的 UV/OV。

    LM2903-N 较小的失调电压、快速响应应该足够、但该产品不在我们的产品系列中;我可以将您与其他可以提供帮助的人员联系起来。

    请告诉我、您是希望朝着分立式实施的这一方向发展、还是已经找到了另一种解决方案。 无论在哪种情况下、我都想知道您的应用以及如何解决问题。 祝您好运、并告诉我们如何帮助您。