This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940C:需要 LM2940K-15/883的替代产品

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7800, LM2940C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029936/lm2940c-need-a-a-substitute-of-lm2940k-15-883

器件型号:LM2940C
主题中讨论的其他器件:LM7800


大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

LM2940K-15/883已停产。
可以帮我找到替代产品吗? (有库存)

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    LM7800是唯一具有 P2P 库存的器件。  

    LM7815CT/NOPB

      LM2940C LM7800
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 1 1.5
    输入电压(最大值)(V) 26 30
    输入电压(最小值)(V) 6. 7.5.
    输出电压(最大值)(V) 15. 15.
    输出电压(最小值)(V) 5. 5.
    固定输出选项(V) 5、9、12、15 5、12、15
    使能
    电源正常
    输出电容器类型 非陶瓷 陶瓷、非陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 54 48
    噪声(uVrms) 150 40
    精度(%) 5. 3.
    VDO (典型值)(mV) 500 2000年
    Iq (典型值)(mA) 10. 6.
    热阻 θJA (°C/W) 23 24
    最小封装面积(mm2) 46.5328 45.5.
    封装类型 DDPAK/TO-263、TO-220、TO-220 DDPAK/TO-263、SOT-223、TO-220

    此致、

    Prakash L