This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53313:为什么闭环中瞬态电压的振荡频率等于穿越频率

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029542/tps53313-why-the-oscillation-frequency-of-transient-voltage-in-closed-loop-is-equal-to-the-crossover-frequency

器件型号:TPS53313

我最近学习过降压稳压器的电压模式控制、现在我将学习瞬态响应如何受到交叉频率的影响。 我发现许多材料表明、闭环中瞬态电压的振荡频率等于环路的交叉频率。 因此、我想知道如何得出这一结论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    以下应用手册可解决您的问题。

    https://www.ti.com ›LIT›pdf›slva381

    基本上、瞬态之后的振铃表示稳定性和穿越频率(相位裕度)下的相位。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    感谢您的回复! 您提供的注释对于理解稳定性与相位裕度之间的关系非常有帮助。  

    我已经确认、振铃频率 可以通过主极点近似来估算。 也就是说 、对于阶跃输入、响应振荡的频率非常接近交叉频率、因为 主极点位于 交叉频率周围、通过反向拉普拉斯变换、时域中的表达式将是极点的正弦/余弦函数。

    此致、

    Zach Xia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    感谢您的解释。
    我们每天都会学到一些新东西。

    此致、

    Yitzhak