This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:高温时无输出

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40428, CSD95378BQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026241/tps40428-no-output-at-hot

器件型号:TPS40428
主题中讨论的其他器件: CSD95378BQ5M

大家好、

我们 在55°C (室温)的热处理室中测试单元。

在我们执行下电上电之前、该装置没有出现几次。  

在器件未启动的状态下、将室温降低至25°C、并测量 TPS40428输出。 我们看到了0V。

快速检查使能端、LDO 输出端都很好、但看不到 PWM 输出。 在下电上电后、我们再次看到输出+0.85V。

请查找随附的 TPS40428原理图。

专家、请告诉我可能是什么原因或需要进一步检查的内容。

此致、

Srinivas


e2e.ti.com/.../TPS40428.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    您能否告诉我、当器件位于热处理室内时、输出端是否有负载?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有负载。 TPS40428位于我们的定制设计板中、它为 FPGA 提供0.85V 电压。

    此致、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivas、

    您是否能够测量负载? 我想知道、在高温和高负载条件下、器件是否会达到热关断状态。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nastasha、

    我可以在融合电源设计、系统监控器中看到大约21A 的电流。

    现在、我们在另一张卡中遇到了不同的问题- CSD95378BQ5M 在55°C 下的循环通电测试期间损坏。

    请查找所附电路-该电路经过了修改以获得更好的纹波。

    有什么想法、有什么可能出错了?

    谢谢、

    Srinivas


    e2e.ti.com/.../TPS40428_5F00_Mod.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    当我在另一篇文章中回答您的断电顺序时、断电顺序可能会导致您在此处提到的损坏。

    关于高温下的无输出、您在升高室温之前是否看到输出? 当您看到没有输出时、您是否可以看到任何标记的故障、以及是否可以 测量 TAO 信号进行确认?