This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:ASCDL 永久故障复位

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029743/bq40z80-ascdl-permanent-failure-reset

器件型号:BQ40Z80

您好!

请确认 ASCDL 永久故障模式的预期操作。 在前面的 TI E2E 论坛中、该帖子 听起来好像在短路情况下、MOSFET 会在定义的"复位"时间后关闭、然后重复重新开启(假设电池组是不可拆卸单元)。 这让我感到担忧、因为我不希望电池每255秒(最大复位周期)短路一次、因为这可能会损坏原始论坛帖子中建议的放电 MOSFET。

但是、我对技术参考的以下部分感到困惑:

"3.7.3放电短路保护- BQ40Z80器件具有基于硬件的放电短路保护以及可调电流和延迟。 此外、还可以通过设置启用 PF B 寄存器中的[ASCDL]位来启用此保护功能、以创建 PF。"

这是否意味着如果在 DataFlash 中设置此 PF 位、电池 MOSFET 实际上会在短路后永久关闭、因为电池 将处于 永久性故障模式?请确认如何清除此永久性故障? 它的清除方式是否与其他永久性故障相同、或者此 PF 是否通过复位时间清除?

我自己的测试表明这是一个真正的 PF、电池不会复位、但您能否确认一下。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    任何 PF 都只能通过 PF 清除命令进行清除。 我尚未通过亲自启用 ASCDL 来测试尝试绕过休息时间的确切功能、但理论上、任何 PF 都应保持启用状态、直到发送 PF 清除命令。

    话虽如此、我将进入并尝试重新创建您尝试在此处测试的行为、如果由于任何原因导致 PF 无法使 FET 永久断开、出现任何问题、我将返回给您。

    谢谢、

    杰克逊