This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:OTG 模式下的最小电池电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029915/bq25731-minimum-battery-voltage-for-otg-mode

器件型号:BQ25731

在 OTG 模式下、最小 输入电压(从电池到 VSYS)是如何确定的?

我们尝试将安全 电路电压设置为低于该电压、但在  BQ25731数据表中似乎找不到该值或如何设置该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    如果您是指用于启用 OTG 的最小电压、请参阅  数据表中的以下内容:

     (数据表第13页)

    IC 使用 LDO 进行栅极驱动。 如果 MOSFET 栅极阈值太高、则由于电池电压太低、因此将无法驱动 MOSFET。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此表中的值是否为每节串联电池的值? 例如、如果电池组是3S、我们应该将使能值乘以3吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    不可以、 只是一个电压值。 对于多节电池应用、应始终启用电池电压以进入 OTG。

    谢谢、

    Peng