请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B7702-Q1 大家好、
我计划通过 MCU 内部的 ADC 从 TPS7B7702-Q1读取 SENSE、但 ADC 的输入范围最大为1.8V
您能否建议一种解决方案来实现这一点?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我计划通过 MCU 内部的 ADC 从 TPS7B7702-Q1读取 SENSE、但 ADC 的输入范围最大为1.8V
您能否建议一种解决方案来实现这一点?
此致、
您好、Tsuji-San、
TPS7B7702-Q1具有电流感测引脚、而不是电压感测引脚。 您使用 Rsense 设置电压、您选择将 SENSE 接地的电阻器将决定您在正常运行期间看到的电压。
选择990Ohm 的 Rsense 将使其在电流限制为300mA 时、引脚在正常运行期间不会超过1.5V、从而为 ADC 提供足够的余量。 如果您计划一直达到1.8V 或不需要完整的300mA 范围、第16页的公式(3)将使您能够做出更好的选择。
另一个问题是故障。 该器件使用 SENSE 引脚输出故障条件。 故障条件可达到的电压最高可达3.3V。 为了确保这些电压不会出现在 ADC 上、您可以使用钳位二极管保护 ADC 免受1.8V 以上电压的影响。
另一个不太理想的选择是使用仅由1.8V 电压轨供电的缓冲器、以便它只能轨到1.8V、不会超过1.8V。 这将占用大量空间、但效果会非常 好。
此致、
John