This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:GPIO 端口控制

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030239/ev2400-gpio-port-control

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我使用 EV2400进行生产测试。  我有兴趣使用 EV2400后部的24引脚"端口5"来控制各种固定装置功能。

我看到 API 具有 GPIOWrite、.GPIORead 和.GPIOMask 函数。 我假设这些端口可以为该端口做些什么、但我没有成功。

有什么建议吗?  

EV2400正在运行 FW 32。感谢您的帮助!

Phil



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    您正在查看哪种 API? 我认为 BQStudio 不支持 GPIO 端口控制。

    最棒的

    Jessica