This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25170:引脚配置和设计问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030236/faq-bq25170-configuration-of-pins-and-design-questions

器件型号:BQ25170

该器件可配置为使用外部引脚为1节锂离子和磷酸铁锂电池充电。  是否可以在运行期间更改配置? 还有其他需要注意的事项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些有用的 BQ25170常见问题解答

    • VIN OVP (输入过压保护)如何工作? --请参阅数据表(SLUSDJ8A)第7.3.4.1节
      • 不损坏器件的最大输入电压为30V
      • 当输入电源高于 VIN_OV (6.6V)时、器件将暂停充电、直到电压恢复到低于输入过压阈值。
      • 器件没有 IN-DPM (电压折返保护)。
    • 如何使用 TS 引脚进行电池温度监测? --请参阅数据表第7.3.2.4节
      • 当 TS 引脚电压介于 VHOT 和 VCOLD 阈值之间时、器件将遵循标准充电周期。 阈值通常对应于0°C 至45°C
      • TS 引脚上的电压超出工作范围会导致可恢复的故障。 器件会暂停充电、直到电池温度恢复到可接受的范围。
      • 可以使用 TS 引脚和 NTC 热敏电阻之间的串联和并联电阻 Rs 和 Rp 来修改高低阈值。
    • IC 是否具有内部热调节?
      • 器件独立于 TS 电池温度输入引脚监控内部结温。
      • 当 IC 温度超过 Treg (125°C)时、热调节通过限制充电电流来抵消过热。
      • 如果 IC 温度超过 TSHUT (150°C)、热关断会关闭器件。 当温度降至低于135°C 的 TSHUT 下降阈值时、器件恢复充电
    • 器件是否具有充电使能引脚?
      • TS 引脚具有充电使能引脚的附加功能。 将 TS 拉至 VTS_ENz (50mV)以下以禁用充电器。
      • 切换 TS 引脚将复位充电周期和安全计时器。
      • TS 引脚的充电禁用功能提供了一种关闭自动充电的方法、默认情况下、自动充电是充电曲线的一部分。
      • 系统需要有一种方法在需要时重新启用充电、因为当通过 TS 引脚禁用时、器件不会监控电池电压。
    • 我可以在运行期间更改 ISET 和 VSET 电阻器值吗?
      • 在充电时对 ISET 引脚进行监控、并且在运行期间更改为 R-ISET 将立即改变充电电流。
      • 在充电期间不会持续监控 VSET 引脚、一旦检测到电阻器、相应的调节电压就会置位、直到发生复位事件。
    • 如何监控充电电流?
      • R-ISET 电阻器上产生的电压以300比1的比率映射到输出电流、并可由外部电路进行监控。
    • 充电状态(STAT)引脚的功能是什么? --请参阅数据表第7.3.3.2节
      • STAT 是一个开漏输出、此输出低电平表示正在充电、其中包括自动充电。 充电期间、可选指示灯 LED 将亮起。
      • STAT 引脚将以1Hz 的频率闪烁以指示故障。
      • STAT 引脚处于高电平状态表示充电完成或充电被禁用。
    • 电源正常(/PG)引脚如何工作? --请参阅数据表第7.3.3.1节
      • /PG 是开漏输出;低电平状态表示输入电源正常。
      • 良好的输入功率高于 VIN_LOWV (3V)和 VOUT + 135mV、低于输入过压阈值。
    • 当电池电压较低时、器件是否调节充电电流?
      • 锂离子电池电压低于 VBAT_SHORT (2.2V)、LiFePO4电压低于1.2V、输出电流调节至 IBAT_SHORT (16mA)以实现电池短路保护。
      • 当电池电压高于 VBAT_SHORT、但低于 VBAT_LOWV 时、充电电流限制为预充电电流电平、锂离子电池为2.8V、磷酸铁锂电池为2.0V。
    • 未连接电池时、器件的行为是什么? --请参阅数据表图8-3
      • 当 OUT 引脚未连接电池时、器件将在输出电压等于 VSET 调节电压的情况下快速循环进入和退出充电。
    • 如何降低 IC 内所需的功率耗散?
      • 器件充当线性稳压器、Vout 越接近 Vin、效率越高、功耗也越低。
      • VIN 需要大于 Vout + VDO (压降电压)、以补偿 IC 内部的电压损耗。
      • 当电池电压与输入电压相比较低时、快速充电阶段开始时会产生所需的最大功率耗散

    Garrett Kreger 提供的常见问题解答。