This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18532Q5B:热阻

Guru**** 2526790 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030232/csd18532q5b-thermal-resistance

器件型号:CSD18532Q5B

大家好、

你好。

  CSD18532Q5B 的 Theta JC 顶部(结至外壳顶部的热阻)是多少?

我在下面找到了论坛帖子 、但似乎建议数据表上的 RθJC 适用于结至电路板。

(+) CSD18532Q5B:热性能详细信息-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的查询。 数据表中指定的结至外壳热阻抗 RθJC Ω 位于封装底部的散热焊盘上、在该焊盘焊接到 PCB 上。 RθJC 不会将 Δ Σ-Σ 规格限制在外壳顶部。 我们已经在同一封装中针对类似尺寸的裸片测量了它、它大约为8至9°C/W 希望这对您有所帮助。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用