This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:查询

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030233/bq25570-inquiries

器件型号:BQ25570

大家好、

你好。

我们的客户在 下面对 BQ25570进行了一些查询:

1.当没有 VIN_DC 时、电池如何接管系统以为负载加电?
2.如果我将一节3.7V 400mH 电池连接到 VBAT、并且 VBAT_OV 设置为4.2V、电池过压保护是否仍然有效、并在电池充满后停止对其充电?
对于 MPPT、当 VIN_DC 与 VREF_SAMP 不匹配时、VSTOR 是否对其进行补偿? 在此补偿期间、VBAT 是否用于为降压转换器 VOUT 供电?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    对于1、只要 VSTOR 和 VBAT 之间的欠压保护 PFET 导通、只要 VBAT>VBAT_UV=2.1V、电池就会在 VSTOR 为系统供电。

    关于第2条,是的。  请记住,如果电池在 VSTOR>100mV 时安装,则上述 PFET 将不会关闭。  换言之、当 IC 通过 VSTOR 电压加电时、充电器不支持热插拔电池。

    关于3,是的。  

    此致、

    Jeff。