This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:快速充电电流变化

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028137/bq24650-fast-charging-current-change

器件型号:BQ24650

大家好、

我的问题是:是否有方法可以更改恒定电流相位的值? 我希望以2种不同的速率充电:3.6和5.5安培、并希望通过软件(即 GPIO)进行配置。 这是否可以使用 IE MPPT 引脚?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    控制充电电流的唯一参数是感应电阻器。 您需要找到一种方法来更改感应电阻器、从而更改充电电流。 请参阅数据表的公式(3)。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、

    如果 TI 有"现成的解决方案"、这很明显、iw 就在徘徊、如相关应用手册。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能否验证此解决方案? 您是否看到任何缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解解决方案。 SRP 和 SRN 需要位于检测电阻器的相对侧。 SRP 需要位于电感器和感应电阻器之间。 SRN 需要连接到电池。 SRP 和 SRN 之间的总感应电阻需要更改才能更改充电电流。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、我在原理图中发现了一个错误

    说明:

    当 vSwitch 处于低电平时

    M3打开、M1打开。

    充电电流将为0.04V/0.01R=4A

    vSwitch 处于高电平

    M3闭合、M1闭合。

    由于由 R2 R3 M1组成的分压器、充电电流将为(0.04V)/560*(560+240)/0.1=5.7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路仍然让我感到困惑。 SRN 不在 BATTERY 引脚上。 所有感应电阻都需要位于电感器端子和 SRN 之间。 即使您并联了560欧姆、对0.01欧姆感应电阻器的影响也可以忽略不计。 您需要找到一种方法、使感应电阻器以与电流电阻器相同的数量级并联。 新的感应电阻器必须与开关串联。 请注意、开关电阻很重要、因为它的大小顺序可能与电阻相同。

    为了获得最佳性能、我强烈建议您在切换感测电阻之前禁用充电操作。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是数据表中的典型应用:

    R2和 R3不用作分流电阻:它们用作分压器、可降低感测电压(SRP-SRN)。 这样、bq24650将看到较低的电压、并尝试增加 SRP 和 SRN 之间的输出电流0.04V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器将调节充电电流、以便在检测电阻器上满足设计的检测电压。 在您的最新设计中、SRN 和 SRP 之间的电阻为560欧姆。 这意味着充电电流将非常低、不符合您的设计的意图。 SRN 和 SRP 之间的电阻是分流电阻。 充电电流从电感器通过感应电阻器到达电池。 这是唯一可以采用的路径。

    此外、560欧姆分流电阻后、还有一个240欧姆的电阻器、这也会影响充电。

    您能否详细解释您的分压器计算?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

    假设您没有 R2和 R3:充电器将调节电流、使电压 SRP-SRN 为40mV 是否正确?

    好的、现在如果在 R1和感应引脚 SRP-SRN 之间放置分压器(系数560/(560+240)=0.7)、SRP-SRN 上的电压读数将减少0.7、因此您将:

    SRP-SRN=0.04*0.7=0.028V

    由于 SRP-SRN 两端的电压低于0.04V、BQ24650会将输出电流增加0.04/0.028=1.42倍、以便在 SRP-SRN=0.04V 之间读取。

    请注意:R1和 R2不用作分流电阻器、因此它们上流过的电流非常小。 它们用于分压器、因此它们的值也可以更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的方法不起作用。 数据表中显示、SRP 和 SRN 线路之间的电压调节为40mV。 如果 M1导通、SRP 和 SRN 之间的560欧姆电阻将调节为40mV、或充电器可能不支持的71.4 uA 电流。 您不会更改 SRP-SRN 电压、充电器会调节此电压。 您不能强制感测电压更低。 充电器将通过 SRP 和 SRN 之间的电阻调节所需的电流、以实现40mV 的压降。

    SRP 和 SRN 之间的电阻器是感应电阻器或分流器。 这由引脚定义定义。 在 SRN 之后、您应该只有输出电容和电池。 在连接到 SRN 后、您有一个240欧姆的电阻器、这将影响性能。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。