This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:技术规格检查

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029663/bq24610-spec-check

器件型号:BQ24610

你(们)好

BQ24610当前发现问题。 客户将充电电压设置为8.4V 或8.5V、

充电电流设置为2.8A 输入电压19V。 将电池充电至8.0V 后、取出电池并重新插入。 发现无法充电。

这是 BQ24610的设置吗? 还是可以在外部进行更改?

 原理图 BQ24610如下所示

谢谢  

e2e.ti.com/.../8468.bq24610.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    STAT1、STAT2和 PG/引脚的状态是什么? 您能否显示输入电压、输出电压、充电电流和 PH 电压的波形?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢您的回复  

    充电 STAT1 (ON) STAT2 (OFF) PG (ON)

    7.86v STAT1 (闪烁) STAT2 (关闭) PG (打开)时电池无法充电

    充电和未充电的输出波形如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电池电压为何下降? 如果电池电压为7.86V、则不应突然降至1.4V。

    在引脚定义表中、STAT1闪烁不是一种状态。  

    您能否  在同一幅图上共享输入电压、输出电压、充电电流和 PH 电压的波形?

    什么是 ST2 by the BATTERY 引脚?

    谢谢、

    Mike Emanuel