请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 你(们)好
BQ24610当前发现问题。 客户将充电电压设置为8.4V 或8.5V、
充电电流设置为2.8A 输入电压19V。 将电池充电至8.0V 后、取出电池并重新插入。 发现无法充电。
这是 BQ24610的设置吗? 还是可以在外部进行更改?
原理图 BQ24610如下所示
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.