This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:在 BQ76930中使用裸片温度测量

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029994/bq76930-using-the-die-temperature-measurement-in-bq76930

器件型号:BQ76930

大家好、

我正在研发 BQ769300。 根据我的理解、AFE 提供了内部裸片温度、其中温度由14位 ADC 读取、并将读取值存储在 TSX_H 和 TSX_L 寄存器中。 任何控制器都可以读取这些寄存器以获得测量的温度并使用裸片温度形式显示温度值:

V25 = 1.200V (标称值)
VTSX =(十进制 ADC) x 382 μV μ A/LSB
TEMPDIE =°μ s–((VTSX–V25)÷0.0042)
 
 
 十进制 ADC 的范围为0-16383。 我尝试根据这些公式计算 Temdie 值、但结果不准确。
请帮我举例说明计算方法。

此致、