This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:为什么't 我可以与 BQ76952EVM 的 USB 建立通信?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76952EVM, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029457/bq76952evm-why-can-t-i-establish-communication-with-usb-of-bq76952evm

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他部件:EV2400BQSTUDIO

您好!

为什么无法与 BQ76952EVM_EV2400的 USB 建立通信?    我使用的 BQStudio 软件版本为1.3.104。  始终指示未找到设备。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用的 BQStudio 版本应该没有问题。 您是插入 EVM 的 USB 连接器还是使用外部 EV2400模块? 您能否显示 BQStudio 仪表板的图片? 连接 USB 电缆时 EVM 上的3个 LED 是否亮起?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt Sunna

    感谢您的回复!

    我使用了 USB 连接、所有3个 LED 指示灯都亮起。 稍后、我通过在启动 BQSTUDIO 之前按 WAKE 键来启动 BQSTUDIO。  但是、今天我无法连接、当我在同事的计算机上启动时、我不知道为什么? 我重复上述步骤、无法连接。

    因为我们彼此距离很远、所以我无法在我的计算机上尝试它。

     此致、

    Xia 提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xia、

    我不知道您同事的计算机上会出现什么问题。  插入 USB 电缆时、LED 是否亮起? 是否安装了最新版本的 BQStudio?

    此致、

    Matt