This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25122-Q1:原理图审阅

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25122-Q1, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028986/lm25122-q1-schematic-review

器件型号:LM25122-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122

尊敬的团队:

您可以帮助查看原理图吗? 此外、我们是否有效率曲线? 客户想要计算输入电流、但没有效率我们就无法计算输入电流?

e2e.ti.com/.../LM25122.pdf

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    您能否分享输入电压和输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    VIN=6-18V、典型值为13.2V、Vout=12V、Iout=5A。 客户希望在 VIN=6V 时评估我们的负载电流容量、因此我需要知道效率。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    LM25122是一款控制  器、因此效率以外部组件为基础。  我没有看到 Vin=6V 输出电流能力和效率之间的关系。 当然、如果客户只需要参考数据、则可以使用 Webench 进行计算。

    我没有看到原理图有什么问题、但是在反馈环路中添加 MOS 需要检查导通和关断时间序列、以防止反馈环路断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    感谢您的回复! 但我没有找到适用于 LM25122-Q1的 webench。  

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    您可以参考 LM5122 webench。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    1.您能不能帮助澄清 一下"我看不到 Vin=6V 输出电流能力和效率之间的关系。  "? 根据我的理解、VIN 越小、输入电流越大。 如果输入电流超过电流限制值、我们的器件将进入故障状态。 VIN*IIN*Efficiency =VOUT*Iout,如果我获得效率,那么我就可以知道输入电流是否小于电流限制。  

    我们的器件具有旁路功能。 我们是否有阈值电压和延迟时间? 例如、Vout=12V、一旦 VIN 超过12V、我们的器件将进入旁路模式、对吧? 如果 VIN 有一些波动,例如11.9V->12.1V->11.9V,那么我们的器件如何工作,升压模式-->旁路模式-->升压模式? 还是仅 VIN-VOUT>固定延迟时间的阈值、我们的器件只是切换模式?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sherry,

    对于项目1、您回答正确。

    对于项目2、它由 PWM 定义。 反馈将 PWM 调整为100%、使其进入旁路模式。