This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942通信 ACK 无响应

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029946/bq76942-bq76942-communication-ack-is-not-responding

器件型号:BQ76942

   

我们使用 BQ76942连接到上部计算机进行通信、并读取通信 ACK 响应正常。

但是、当断开 EVM 板上的 MCU 并将 BQ76942连接到 STM32F103 MCU 时、ACK 不响应。 有时会收到 ACK 响应。 误差率太高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的 I2C 信号干净且符合数据表时序要求、则与 MCU 通信不会出现问题。 您是否使用示波器查看过 I2C 信号? 您在 SCLK 上使用的频率是多少?事务之间的时序是多少?

    我使用 STMF103 MCU 附上了 BQ769x2系列的示例代码、可能会有所帮助。

    e2e.ti.com/.../5265.BQ769x2Header.he2e.ti.com/.../8080.main.c

    此致、

    Matt