This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40-Q1:用于非隔离式升压转换器的设计工具

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030029/ucc28c40-q1-design-tool-for-non-isolated-boost-converter

器件型号:UCC28C40-Q1

大家好 、团队、  

我的客户有兴趣将 UCC28C40-Q1用于非隔离式升压拓扑

VIN = 7.5V 至15V

VOUT = 22V @ 1A

Fsw = 450kHz

Webench 仅支持此器件的反激式拓扑。

是否有适用于此器件的升压拓扑的设计工具? ...主要用于计算补偿和斜率补偿组件值。

谢谢!

此致、

Mahendra Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehendra  

    对于斜率补偿、请查看这个单独的 E2E 主题 、我在其中详细介绍了该主题。 升压转换器实际上只是一个非隔离型反激式转换器、因此从小信号控制的角度来看、存在许多相似之处。 如果要实现更高的过零、则需要选择电感器、使转换器保持在 DCM 模式、并避免 RHPZ 的影响(RHPZ 频率随着电感器值的降低而增加)。 如果您需要在设计规格的任何部分上以 CCM 模式运行、则应计划至少比最低 RHPZ 频率低十倍频的过零-这意味着您的功率级具有更大的电感器、更低的峰值电流、但瞬态响应较差。

     μH 您的设计规格、~1.75 μ H 的电感器值应确保 DCM 运行、并使 RHPZ 保持在~240kHz 附近、但峰值电流将为~6A、因此您需要从热性能和 EMI 的角度承受这种情况。

    如果您尚未下载 TI 功率级设计 器并输入升压转换器的值、我建议您下载该设计器。 功率级设计器还包含用于设计补偿的环路计算器工具、您应该能够从我提供的线程中获得有关斜率补偿的足够见解、祝您好运、感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M