主题中讨论的其他器件: BQ76952
您好、TI 论坛、
我们已成功将您的 BQ769142集成到我们的设计中、我们对此感到非常高兴。 保护、电池平衡和监控工作就像一种魅力。
我们现在愿意增加更高级别的功能、但我还无法实现我们想要做的事情。 也许您可以提供帮助?
问题1)是否可以/是否有可在 PCHG FET 处于活动状态时禁用的命令? 我知道 PCHG FET 具有停止电压和超时功能、但是否可以在充电时通过发送命令来"手动"禁用它?
问题2)我真的不明白如何进入完全手动模式? 在某些情况下、即使存在故障、我们也不需要关闭 FET。 我们当时的想法是采用"手动"模式、在该模式下、BQ76会向主机控制器发送故障、但主机不会停用 FET。
目前、BQ76处于完全自主模式、因此一旦发生故障、便立即停用 FET。
如何进入完全手动模式(BQ76仅指示存在故障而不会使 FET 停用)以及如何即时进入此模式(假设我们有一个器件可以移动、 我们不希望该器件出现故障并因安全原因在某些房间内停止。 最好是在 A 室全自动大容量模式下、在进入 B 室之前切换到全手动模式。 这是可行的吗?)
此致、
O.